This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:DP83867ERGZ-R-EVM 问题

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310355/dp83867ergz-r-evm-questions-of-dp83867ergz-r-evm

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

尊敬的团队:

 

我们将使用 DP83867的 TDR 函数。 我们可以使用 EVB 来测试 TDR 功能吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    此电路板足以测试 TDR 功能。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cacho:

    感谢您的大力支持。

    我们希望进一步了解 DP83867的以下主题。 请帮助回答这些问题。 或举行在线会议、然后讨论一下。 谢谢你。

    • 可以检测 UTP/STP 电缆的电缆开路/短路/分段/距离故障吗?
    • 可以检测 UTP/STP 电缆的电缆长度?
    • 如果 PHY 与交换机连接、可检测高达1Gb 的速度链路?
    • 可以使用 MCU 与该 PHY 通信?
    • 连接开关后可以检测 TDR?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TDR 功能详见数据表和 随附的应用手册

    PHY 是一款10/100/1000G 器件、能够与类似器件建立链路、以获得必要的链路。

    可以使用诸如 MSP430F5529的 MCU 与 PHY 进行通信以获取寄存器访问权限。

    此致、

    格罗姆