This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1:A 和 B 上的 HDMI 和 DVI

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311337/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1-hdmi-and-dvi-on-a-and-b

器件型号:TS3DV642-Q1

您好!

您认为有一个 HDMI 或 DVI 接口在一侧 HDMI 和一个 DVI 接口在另一侧的通道 A 和 B 是可以吗? 除了正确地路由两个连接器上的不同通道之外,如果将 HDMI 和 DVI 连接器直接连接到屏幕,我会为它们设置不同的热插拔检测配置吗?

此致、

CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB

    此方框图是否满足您的设计需求?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生、

    为了澄清我的问题:

    考虑到 DVI 和 HDMI 都使用 TDM 信号,如果我们在两侧连接 HDMI 或 DVI 连接器,只要我们正确地将相应的差分对连接到连接器,就不会有任何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、您可以将 DVI 或 HDMI 连接器放在 TS3DV642-Q1 MUX 的任一侧。

    谢谢

    大卫