This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1EVM:我们正在寻找 USB2ANY 软件开发人员#39;s 套件版本2.8.2或更高版本。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310955/ds90uh949-q1evm-we-are-looking-for-the-usb2any-software-developer-s-kit-version-2-8-2-or-later

器件型号:DS90UH949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我们正在寻找 USB2ANY 软件开发者套件2.8.2版或更高版本。 我们有 DS90UH949-Q1EVM 板并想使用 SDK 将其与我们自己的软件集成以供内部使用。 我们的理解是、USB2ANY.DLL 可以从 Python、Visual Basic 和 Visual C++等语言进行访问、而我们希望从 Visual Basic 进行访问。 如果您能向我们提供 SDK 的下载位置、我们将不胜感激。 如果我们在将其与 Visual Basic 一起使用时需要知道任何注意事项、我们也会很感激。 提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请访问下面包含 API 参考文档和 USB2ANY SDK 2.8.2的链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../3870a4bd-aca1-425b-b83e-e61373949897  

    访问代码:  Js7M2FV$

    如果您在访问该文件时需要帮助、请告诉我!

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    感谢您的参与! 我将查看文档和软件、如果我遇到任何问题、请告诉您。

    非常感谢

     -周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    没问题! 如有任何问题、请随时提交其他回复。

    此致!

    米格尔