请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB933-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UA101-Q1、DS90UA102-Q1
嗨、团队,
希望你做得好!
1.我的客户说市场上采用了 UB933/934来实施 I2S 串行化和传输、但我在数据表中没有看到该指令。 您能提供一个使用解决方案吗?
2.是否推荐合适的串行器? 要求如下:
- 串行器输入是一个200万像素摄像头
- 同时、对 MIC 的 I2S 进行串行化,