This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB936-Q1

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB936-Q1, DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314712/ds90ub935-q1-ds90ub936-q1

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB936-Q1

CAM 模块( DS90UB935-Q1 ) --> DS90UB936-Q1 --> SoC (MIPI_CSI)和 NPU (BT656)

能否实现上述架构?

1.一个 串行器/解串器输出到  DS90UB936-Q1。

2. DS90UB936-Q1将 MIPI CSI 输出到 SoC 并 将 BT656输出到 NPU。 (SoC 和 NPU 需要同时接收信息)。

如果不可能、您对解决方案有什么建议吗?

谢谢你。

Br、

棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加说明、

    DS90UB936-Q1输出2个通道的 MIPI CSI、

    一个通道的 MIPI_CSI 需要转换为 BT656。

    谢谢你。

    Br、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    由于解串器无法将 CSI 数据转换为 BT656、因此无法进行此配置。 要以与 BT656类似的方式输出、我们建议使用 DS90UB934等 DVP 解串器。 简而言之、同一解串器上的 DVP 输出和 CSI 输出将不可行。  

    更多信息、请查看以下 E2E: HDMI/MIPI 到 BT656转换器

    此致!

    佐伊