请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB935-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB936-Q1、
CAM 模块( DS90UB935-Q1 ) --> DS90UB936-Q1 --> SoC (MIPI_CSI)和 NPU (BT656)
能否实现上述架构?
1.一个 串行器/解串器输出到 DS90UB936-Q1。
2. DS90UB936-Q1将 MIPI CSI 输出到 SoC 并 将 BT656输出到 NPU。 (SoC 和 NPU 需要同时接收信息)。
如果不可能、您对解决方案有什么建议吗?
谢谢你。
Br、
棕色