This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据供电- CAN 总线

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314001/power-over-data--can-bus

主题中讨论的其他器件:THVD8000

大家好、

我们是否有 CAN 总线或其他现场总线的电力线数据传输?

请参阅以下内容、但不确定是否也可以使用具有该功能的产品?

SymPol 收发器。 (修订版 B)(octopart.com)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    我们有一个 THVD8000组件、它使用 OOK 调制来实现 RS 485的电力线通信。 但是、CAN 不具备这种功能。 CAN 需要仲裁(即载波侦听多路访问功能)、因此 OOK 调制不允许这样做。 尝试以标称 CAN 频率通过 CAN 线路传输电源将需要大容量电容器/电感器、这在实际使用中不切实际。

    THVD8000是否能满足您的需求?

    此致!

    丹尼