This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IFVS-EVK:光纤连接器电缆问题

Guru**** 1153190 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308733/dp83849ifvs-evk-fiber-optic-connector-cable-issue

器件型号:DP83849IFVS-EVK
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好、专家!

我在连接器上有一个问题。。。 当我按下图所示放置电缆连接器时、会发生通信、如果我完全插入、将无法正常工作。

 

DP83849IFVS-EVK 中使用的连接器为 AFBR-5803Z、 

首先我认为这是一个连接器问题,但它实际上是电缆问题。

我以前认为 SC 电缆是标准电缆、可以与 SC 型连接器一起用于任何地方。 但对于我的现有电缆、它无法正常工作。

当我连接另一个本地购买的 DX 3.0mm 时、它可以正常工作、DX 3.0mm 时没有在其上写入数据表和 SC-1。

当我连接时、在连接器上写入了 SC-P、SCC-1名称、无法正常工作。

我想详细了解一下、您能否与我分享可以找到所有类型 SC 连接器的任何资源?

我还在考虑连接器或电缆问题、因为我有一个链路伙伴"D-LINK"、它可以使用我上面提到的所有类型的 SC 连接器。

谢谢。此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tex!

    很高兴再次见到您。 很遗憾、我只能帮助解决与 PHY 相关的问题。 光纤模块或电缆的问题超出了我的支持范围。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro。

    很高兴再次见到你  

    很遗憾我只能帮助解决 PHY 相关的查询。 光纤模块或电缆的问题超出了我的支持范围。

    我正在尝试更换 FX 连接器。 您可能会遇到这样的问题。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu510b/tidu510b.pdf#page=20

    如果您可以在给定链接的第20页中看到它们已连接到 将 DP83849IFVSEVK 连接到其他器件  

    我能否获得设备信息/文档???

    此致

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很抱歉响应出现延迟。 我一直在努力寻找一个能够为我提供更多信息的人来处理这份文档。 请允许我在下周前获得解答。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tex!

    经过一些搜索、我找到了板上使用的光纤模块。 就是这个 Avago AFBR-5803Z

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alvaro!

    经过一些搜索后,我找到了板上使用的光纤模块。 这是 Avago AFBR-5803Z

    感谢您提供的宝贵信息。

    您能否分享 我希望了解的有关该电路板的任何信息?

    谢谢。此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    什么样的信息? 它与您开发的电路板是否不同?  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    什么种类的信息? 它与您开发的电路板是否不同?  [/报价]

    我仅购买了 DP83849EVK、但我想知道他们在该链路伙伴中实施了哪一个 IC  

    此外、他们在 EVK 数据表62.5/125中提到的 FX 电缆与该连接器不能正常工作的第二件事  

    2.幸运的是,我观察到连接器与单模电缆工作,这是9/125 um 电缆。 我想知道我是否知道它是如何使用此电缆的、而不是使用 EVK 数据表中提到的电缆的情况

     

    我知道我们对此支持的较少、但请尝试在这部分中帮助我

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很抱歉、我无法在另一个板上找到信息。  您所面临的电缆/连接器问题与链路伙伴无关。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:  

    您遇到的电缆/连接器问题不依赖于链路伙伴。  [/报价]

    是的! 但我仍想知道数据表中提到的电缆(62.5/125um OM1)无法正常 工作、9/125um 单模电缆能够正常工作

    最后一个问题是,我们是否需要两侧相同的连接器???

    (我遇到了一起奇怪的事件! 当电缆连接器的任何一侧应像连接器的一半一样放置,或者我的 EVK 侧半路插入并完全插入链路伙伴侧或链路伙伴侧半路插入且 EVK 侧完全插入时,就会发生通信。)

    我希望您能理解我的问题

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    我理解您的问题、但我无法提供进一步的帮助。 链路伙伴不需要使用同一个连接器。 使用不同的板、我已经能够通过光纤建立链路、其中每个板都有不同的光纤模块。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    使用不同的主板时,我已经能够通过光纤连接,其中每个主板都有不同的光纤模块。

    您能建议任何其他备选电路板吗?

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    用于铜缆到光纤介质转换的电路板是否正确? 我可以推荐我们的 DP83869EVM。 与双端口 DP83848不同、DP83869是一款单端口 PHY、具有分离的铜缆和光纤引脚、支持介质转换。

    此致、

    阿尔瓦罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="526529" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308733/dp83849ifvs-evk-fiber-optic-connector-cable-issue/4994973 #4994973"]我推荐我们的 DP83869EVM。与双端口 DP83848不同、DP83869是一个单端口 PHY、具有用于铜缆和光纤的独立引脚、支持媒体转换。

    非常感谢您推荐 Alvaro。

    此致、

    TeX