请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB936-Q1 根据我从引脚说明表中的了解、我们需要将 VDD_SEL 拉至低电平、以便在内部生成1V1电源轨。
但是、数据表图8-4中将 VDD_SEL 连接到1.8V 似乎与此矛盾。
很抱歉、勘误表中已包含此内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据我从引脚说明表中的了解、我们需要将 VDD_SEL 拉至低电平、以便在内部生成1V1电源轨。
但是、数据表图8-4中将 VDD_SEL 连接到1.8V 似乎与此矛盾。
很抱歉、勘误表中已包含此内容。