请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 大家好、
其他客户、但相同 PN 和类似问题:
客户想使用 DP83867IRRGZ、但电路板上只有1.1V 电压。 因此、 与为专用1.0V 电源添加单独的 LDO 相比、VDD1P0是否可以连接到1.1V 是个自然而然的问题。
由于1.1V 仍在建议的 VDD1P0范围内:
- 是否有任何问题需要在1.1V 与1.0V 下持续运行? (知道 MAX 1.15V 的裕度当然较小)
- 您能介绍一下为什么不同的封装具有 不同的典型值吗? 建议电源1.1V 与1.0V?
谢谢、此致
马丁