请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 团队成员
我是 FAE Irene、我的 EV TCAN1145/HEV 的终端客户之一在没有终端电阻器的情况下、应该有一个分裂终端电阻器(通常从我看到的两个1.3千欧姆起)、如下所示:
我的问题是、TCAN1145是否提供有关该分裂电阻器和电容器值的建议? 客户是否可以遵循任何公式?
谢谢
艾琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
我是 FAE Irene、我的 EV TCAN1145/HEV 的终端客户之一在没有终端电阻器的情况下、应该有一个分裂终端电阻器(通常从我看到的两个1.3千欧姆起)、如下所示:
我的问题是、TCAN1145是否提供有关该分裂电阻器和电容器值的建议? 客户是否可以遵循任何公式?
谢谢
艾琳
尊敬的 Irene:
我建议在每个分裂终端上使用两个60欧姆电阻器和100nF 滤波电容器。
没有具体的公式、但根据 CAN 标准、我们 需要 确保所有端接电阻均高于55欧姆。 您可以使用单个120欧姆或两个60欧姆作为分裂终端。 对于 电容、常见的范围将是4.7nF 至100nF。 该电容器用于分裂终端电阻器配置、是 CANH 和 CANL 的低通滤波器。
关于第二个问题、我认为这是一个 在50 Ω 负载下满足1.5V 要求的设计规格、请在数据表中找到第11.2.1节。
此致、
肖恩