This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1476:如何配置多匹配全双工 RS485?

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315973/sn65hvd1476-how-do-i-configuration-multi-mater-full-duplex-rs485

器件型号:SN65HVD1476

是否可以使用 SN65HVD1476在具有全双工通信的多主器件设置中配置 RS485?

如果是、如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD1476是一款普通收发器、在电气层面上工作。 可以在多主控设置中使用它、但通道访问方法将在连接到 R/D/RE/DE 引脚的任何器件中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jooin:

    正如克莱门斯指出的那样。 SN65HVD1476只是一款收发器(有助于使用电缆上的全差分信号来重新驱动数据)。  

    器件本身可以通过一个通道上的电缆(驱动器)驱动信号、并可以在完全不同的通道上接收全差分信号(接收器)。 您可以将系统设置为使用每个信道同时使用两个不同的信道发送数据和接收数据。  

    -鲍比