This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:序列问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318973/tdp1204-sequence-questions

器件型号:TDP1204

大家好、

1.以下情况是否会在 Windows Mode-standby 操作系统出现任何问题?

VCC33和 VIO 关断且 EN=L

VCC33和 VIO 关断且 EN=H

VCC33和 VIO 保持供电并且 EN=L

2. I2C 通信是否需要 EN=H? 是否能够在 EN=L 下与主机进行 I2C 通信? 如果需要 EN=H 到 I2C 通信、需要多长时间才能启动 I2C?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC33和 VIO 关断且 EN=L 没有问题

    VCC33和 VIO 关闭且 EN=H 可能导致问题

    VCC33和 VIO 保持供电并且 EN=L 没有问题

    请参阅以下上电时序。 如果未提供 VCC、则不会触发内部 POR、因此切换 EN 时不会切换 RESET。 这可能会导致不可预见的 问题。 为了 保证运行、您必须遵循正确的上电顺序。

    关于 I2C 的 EN = H、我现在正在对其进行研究、很快就会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚是器件的复位引脚、因此必须为高电平才能启动 I2C。 如果 EN =低电平、在任何点、I2C 通信将停止、器件将进入复位模式。