This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:EtherCAT 状态机错误:"OP LNK_MIS A"

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, AM2634, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321661/dp83822if-ethercat-statemachine-error-op-lnk_mis-a

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: AM2634SysConfig

您好!

我为 DP83822IF 生成了一个定制 PHY 驱动程序源。

MCU 为 AM2634

首先、我将 ETHPHY 从 SysConfig 更改为"Custom and completed Device Name"设置和"PHY Address"设置。

然后我编写了自定义 PHY 的驱动程序源代码并完成了编译。

接下来、我使用 TWINCAT3连接定制板和 EtherCAT。

但在 EtherCAT Statemachine 中、"op"和"op lnk_mis a"交替出现。

丢失帧的值也在增加。

下面的图片是这样的现象。

您知道问题出在哪里吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Beckhoff 认为 OP LINK_MS_A 表明端口 A 中存在链路压降。我可以研究原因、是它位于 DUT 端口的 PHY 上还是作为链路伙伴的 PHY 上。 较好的做法是检查快速链路丢弃状态、并确保禁用奇半字节检测。

    此致、

    格罗姆