请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 大家好、
客户 当前正在设计实施 RMII 通信。
在执行 RMII 通信时、我们应该如何处理端口26的 RX_DV/RX_CTRL?
我认为3.3V 是脉冲变压器中点的输入、您能告诉我为什么它应该这么做吗?
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户 当前正在设计实施 RMII 通信。
在执行 RMII 通信时、我们应该如何处理端口26的 RX_DV/RX_CTRL?
我认为3.3V 是脉冲变压器中点的输入、您能告诉我为什么它应该这么做吗?
此致、
林市
您好、Hayashi-San:
感谢您的提问。 对于 RMII、不需要 RX_DV/CTRL、因此可保持未连接状态。
3.3V 应该连接到变压器的中心抽头、这是正确的。
如果客户在原理图设计期间使用检查清单、它可能会有所帮助、因为这提供了所需内容的完整细目。
e2e.ti.com/.../8030.DP83822_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsb
此致、
格罗姆