This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 mactest (裕度测试)结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312205/dp83867ir-about-mactest-margin-test-result

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM3352

我相信贵公司正在对以太网进行宏量测试(裕度测试)、  
我们是否有可能收到结果?

此致。
户田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过这样的测试、

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    从未听说过黄斑?
    这是否意味着没有测试结果?
    如果您没有这些测试工具、您是否知道如何执行此测试的步骤?
    顺便说一下、mactest 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将介绍吞吐量测试。 虽然您需要咨询 MAC 供应商以了解如何启用流量、但对于外部环回、您需要将外部电缆连接到 RJ-45、且 RX 引脚短接至 TX 引脚。 对于 PHY 环回、只需要 MII 环回(寄存器0x0[14])。  

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    您是否有吞吐量测试结果?
    如果你有他们,你能送我吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有记录此类测试的结果。 您是否在电路板上进行了这些测试? 如果是、您有问题吗?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们从未进行过这样的测试。
    您能给我一些关于如何进行吞吐量测试的建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此测试、您需要咨询 MAC 供应商以启用流量。 从 PHY 的角度来看、唯一需要的过程是进行 PHY 环回、其中寄存器0x0[14]='1'用于 MII 环回。 否则、默认采用 PHY 配置。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否意味着 MAC 供应商是连接到 PHY 的微型计算机制造商?
    我们使用 AM3352。 这也是您的产品。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将此主题重新分配给适当的联系人以进行进一步处理。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takafumi Toda:

    您能否帮助我了解您是要检查 MAC 回路是否受支持、还是要寻找一些特定性能?

    您是否可以与我分享该查询的用例以便我进行内部检查。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我想检查 AM3352是否支持 MAC 环回。
    如果支持该功能、请告诉我如何配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takafumi Toda:

    谢谢你。

    我必须在内部查看并分配给专家。

    如果您对 ICSS 或 CPSW 界面感兴趣、有什么想法吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了回复。
    您可以使用 CPSW 接口进行检查吗?
    这是否 受支持1000BASE-T?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takafumi Toda:

    谢谢你。

    我将分配给 CPSW 专家进行解答。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的答案基于上面图表中讨论 u-boot。 根据我的经验、我没有听说过 u-boot 中的 mactest。 简单搜索 u-boot 中竞争对手特定源码树中的一个 mactest 实例。

    从 Linux 的角度来看、TI 使用标准 Linux 实用程序在 SDK 发布测试期间检查性能。 TI 不会在 u-boot 上下文中进行 MAC 测试。

    TI 在 MCU+ SDK 中提供 MAC 环回测试软件、该软件具有客户可编译的源代码。 此处是用户指南中描述环回测试的 CPSW 部分的链接。 此代码不是 u-boot/Linux 环境的一部分。

    此致、

    舒耶勒