This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:数据表引脚分配差异

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322939/tpd4e1b06-datasheet-pinout-discrepancy

器件型号:TPD4E1B06

嗨、接口团队、

我有一位客户在 新设计中评估了 TPD4E1B06、我们在数据表中发现了一个差异、我们希望您能够提供相关指导。

在第5节"引脚配置和功能"中、对于 DCK 封装、Figure 5-1中的引脚功能标签和表5-1中的引脚功能之间存在不匹配情况。 您能帮助验证哪一项正确吗?  

您是否还能确认 DRL 封装的引脚排列按原样正确?

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您指出这一点。  

    图5-1不正确。 表5-1包含了正确的信息。 我在数据表中注意到的另一件事是布局部分、这证实了表中的信息。  

    我也仔细检查了安装接合图、并且表格和布局图像正确无误。 我还可以与我们的设计团队进行核实并与您联系。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    请确保在下一个数据表版本的计划中包含此修复、因为这对客户来说权利非常重要!

    -马特