This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:工程模型

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP, DP83561EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323204/dp83561-sp-engineering-model

器件型号:DP83561-SP
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83561EVM

您好

它是否可用于 DP83561-SP 部件的工程模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明一下"工程模型"? 我不确定您要查找的具体文件。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我有兴趣测试一款与 DP83561-SP 完全兼容的元件、

    处于原型阶段、 成本低且没有空间限制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找不符合航天标准的1G 器件、可能需要 DP83867和 DP83869。 或者、您可以使用 DP83561EVM。

    此致、

    格罗姆