请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83561-SP 您好!
我 从 TI 网站下载了用于该器件 DP83561-SP 的 IBIS 模型。 我使用 HyperLynx 进行仿真。 我可以看到1.8V、2.5V 和3.3V 电源轨有多种驱动强度、但我无法在数据表中找到如何更改/编程这些驱动强度。
例如、在仿真中、我可以看到 Mode_8的3.3V 优先工作。 如何对器件进行编程以获得 Mode_8_3V3驱动强度?
谢谢你。