尊敬的先生:
我用 TDA4EVM 和 DS90UB964-Q1EVM 设计了多摄像头(4) 。
我做了几个实验
CAM 0、CAM1、CAM2 (长4米电缆)和 cam 3 (短10厘米电缆)可以正常工作
在
CAM 0,CAM1 ,CAM2、CAM3 (所有4米长的电缆)使用,应用程序不显示任何内容。
电流 J30和 J1设置为以下配置:
J30 -短引脚:2-3 1.8V IO
J1 -短引脚:1-2 3.3V IO (默认)
Rosenberger FAKRA 连接器、长度为4米
传感器:ISX016 (串行器 DS90UB913xx)
我想知道这两个控制接口的跳线的正确配置、以及它们在4个摄像头(如果有)的配电中的作用。
谢谢。此致、
米什拉·维奥姆