This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:CPU 和以太网 PHY 无法通信。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323105/dp83848i-cpu-and-ethernet-phy-cannot-communicate

器件型号:DP83848I

尊敬的 TI 支持团队:

我们的客户正在评估 DP83848IVV、无法进行通信。

型号:DP83848IVV/NOPB
通信:MII
地址:00111

症状是 CPU 和以太网 PHY 无法通信。

在进行寄存器读取时、PHY 应该输出低电平、但保持高电平。
我将25MHz 时钟输入到 X1、但它不是从 CLK_OUT 输出。
数据表显示在 MII 通信期间输出25MHz。 它保持低电平。

下面是 MDC 和 MDIO 通信期间的波形和电路图。

e2e.ti.com/.../DP83848I-Waveform-during-MDC_2C00_-MDIO-communication.pptx
此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户能否填写此原理图检查清单以帮助推进调试过程?  

    e2e.ti.com/.../7220.DP83848_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San
    感谢您的 建议。

    我们已将 Excel 文件发送给客户。
    客户急于解决他们的问题。
    因此、如果您是 myti 用户、您将直接从客户回复 E2E 设计支持接口论坛。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 我将等待他们的答复。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerome-San

    我们收到了客户的回复。

    客户表示工作正常。

    原因是硬件连接错误和电源反馈连接设计不正确。

    客户在数据表项目7.2.1.3电源反馈中遇到连接错误。
    为确保 DP83848I 正常运行、应将具有10 µF 和0.1 µF 值的并联电容放置在靠近器件的引脚23 (PFBOUT)的位置。 引脚18 (PFBIN1)、引脚37 (PFBIN2)、引脚23 (PFBIN2)和引脚54 (PFBIN2)必须连接到引脚31 (PFBOUT)、每个引脚都需要一个小电容(1 µF)。 有关正确连接的信息,请参阅下面的图7-4。

    此致、
    由山浩明