This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617系列连接

Guru**** 2931150 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325909/tca9617a-tca9617-series-connection

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9800

团队成员

您认为客户应用可以正常工作吗?

或者甚至他们的应用是3.3V 至3.3V。 他们仍需要遵循数据表 应用?

将其从 A 连接到 B、B 与 A。

TI 是否有解决方案可以交换 A 端口和 B 端口?

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800/1/2/3对这两个电源电压没有限制。 (对于可以连接到 B 端口的内容、仍然存在限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的回复

    BRS

    布赖恩