This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 200k 电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329663/pca9306-en-200k-resistor

器件型号:PCA9306

大家好、

为什么我们选择200k EN 上拉电阻器? 您能否分享一下考虑因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器会限制流入 VREF2和流出 VREF1的电流、并需要降低 VCC1+Vgs 和 VCC2之间的电压。 200 kΩ 是一个适用于 VCC1和 VCC2的所有有效组合的值。 您也可以使用其他一些值、以使 IREF 既不过小也不过大。 (这是一个模拟电路;没有固定限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    200k 是一个限流电阻器、用于在 FET 导通时限制 VREF2和 VREF1电压电源之间的电流。 200k 电阻器还将电压偏置设置为1.8V + VTH、以便可以进行电平转换。  

    克莱门斯是正确的。 200K 不是唯一的选择。 我并未亲自在实验室中使用数据表所列电阻之外的另一个电阻测试此器件、但我确信与200k 之间的偏差是合理的。 如果需要更改200k 电阻的值、应始终确保 VREF2 + EN 电压仍在 VREF1 + VTH 处偏置。  

    此致、

    泰勒