This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:时钟输入上的负载电容

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330377/dp83825i-load-capacitance-on-clock-input

器件型号:DP83825I

您好!

我想知道如何从数据表中确定 XI 引脚向外部25MHz 晶体振荡器呈现的负载电容、这样我就可以选择具有适当驱动强度的振荡器。 似乎可以有两个值。

最大30pF

2. 5pF

谢谢。

萨明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samin:

    在选择振荡器时、请将"负载电容"视为与 XI 引脚的输入电容无关。

    振荡器负载电容可接受15至30pF 范围。

    谢谢!

    埃文