请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 您好!
我想知道如何从数据表中确定 XI 引脚向外部25MHz 晶体振荡器呈现的负载电容、这样我就可以选择具有适当驱动强度的振荡器。 似乎可以有两个值。
最大30pF
2. 5pF
谢谢。
萨明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道如何从数据表中确定 XI 引脚向外部25MHz 晶体振荡器呈现的负载电容、这样我就可以选择具有适当驱动强度的振荡器。 似乎可以有两个值。
最大30pF
2. 5pF
谢谢。
萨明