This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:2015年2月数据表(SNLS484F)中的图29相关问题

Guru**** 2948500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330325/dp83867ir-question-on-figure-29-in-february-2015-datasheet-snls484f

器件型号:DP83867IR

使用 RGX 封装时、您能解释一下图29是如何提供一个0b1001的 PHY 地址的吗?   在这个图中、RX_D3不应该而不是 RX_D2被置为高电平、并且 RX_D1和 RX_D2是否接地?   我正在尝试弄清楚 PHY_ADD0-PHY_ADD3如何与表5中的捆绑相对应。   在"捕获时间"期间、PHY_ADD0-3是否与 RX_D0-3的搭接相对应?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    您指的是哪一个数字? 我在数据表中未看到图29。

    这是我看到的地址0b1001的示例、自举看起来是正确的:

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是数据表中的具体图片-我可能需要对本文档进行修订吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    Evan 将在 Tbk 上离开、他将于3月5日星期二回来。

    我非常简单地通读了您的问题、我认为您要查看的是较早版本的数据表。 很可能这是旧版本中已更正的一个拼写错误。 请在此处查找最新版本:

    SNLS484G DP83867IR/CR 数据表 

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!