请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:I2C-designer 您好、TI!
在阅读 2.1.4节的应用手册 SCPA054时、它提到"上拉电阻器有一个较低的限值、因为如果电阻太低(意味着上拉电流太强/太高)、那么 VOL 可能会高于输入缓冲器的 VIL、 因此它无法正确检测到逻辑低电平。"
需要更多澄清、因为如果 V (OL)高于 V (IL)、那么理想情况下它应该检测到高电压。
这句话似乎不正确。
请澄清一下。
谢谢你。