This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:拼写错误?

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333935/dp83867ergz-r-evm-typo

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

您好、团队成员:

在用户指南中、显示 GPIO_0连接到 RJ45左侧(绿色)。

但在原理图中、GPIO_0未连接到 LED、GPIO 不用于驱动 LED。

GPIO_0语句是否应为 LED_0?
您可以检查一下这是否是一个拼写错误?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    我认为您需要与 AM62团队讨论、以获得更相关的帮助。 不过、一些潜在的可能性是 AM62 SoC 使用一些初始化来对 PHY 进行编程、以更改 GPIO 功能。 您可以看到 LED3也是位域中的一个选项。

    此致、

    格罗姆