主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、DS90UB954-Q1EVM
在我看来、让 FPD-Link III 器件运行的第一步是建立反向通道。 我似乎不能做到这一点。
我有两个定制原型 板、一个是 DS90UB635、另一个是 DS90UB638。 它们可以通过同轴电缆供电、但我已删除每侧的第一个滤波器元件、以消除电源噪声损坏的可能。 635单独供电。
我目前没有将 CSI 传感器连接到635器件。 我的计划是使用 BIST 功能验证功能。 我可以使用 I2C 引脚为每个器件读取和写入 I2C 命令。
当我将它们连接在一起时、635器件不会生成 CLK_OUT 和寄存器0x52中的 LINK_DET 位= 0; 寄存器0x03报告0x48、指示其处于 CSI-2同步模式。
当我将638同轴电缆链路 直接连接到低速示波器时、我看到以50MHz 运行的合理编码时钟信号。
当我将示波器(带有同轴~850µS 器)连接到635和638之间的电缆时、我会看到这些奇数脉冲每隔1 μ s。 可以肯定的是、它们似乎是由635生成的。 我在1.8V 电源轨上没有看到任何相应的干扰。
其中是否提供了有关反向通道无法连接的任何线索?
我是否可以采取其他调试步骤来发现此反向通道问题?