This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:RS -232串行端口持续受到过压保护

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334624/sn65c3232e-rs-232-serial-port-continuously-protected-against-overvoltage

器件型号:SN65C3232E

您好、TI 支持团队、

我使用 SN65C3232E 来支持 RS 至232线路(仅限 Tx 和 Rx)、
项目要求需要支持输出短路测试。
测试条件如下、
1. RS -232输出将连接到35V 或接地
2. RS -232输入将连接到35V 或-1V
我需要考虑的只是输入和输出应长时间连接到35V 的条件(在此测试期间长达1-2个小时而不是瞬态)。  

我认为这可以由一些保护组件来支持、例如齐纳二极管。
您能否根据 SN65C3232E 的输出特性提供相关建议?

谢谢。

安迪