This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:RGY0020C 与 RGY002F 之间的区别

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336635/tcan4550-q1-difference-rgy0020c-and-rgy002f

器件型号:TCAN4550-Q1

员工很好

请提问有关 TCAN4550-Q1封装信息的问题。

以下是两种 VGFN 封装的信息:数据表 SLLSEZ5D 第146页的 RGY0020C 和 RGY002F。

Q1:A-A 部分之间的区别是否是 RGY0020C 和 RGY002F 之间的唯一区别?
Q2:是否可以单独订购 RGY0020C 和 RGY002F?
Q3:我认为封装热阻相同、但正确吗?

最好的翻新
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自助餐厅、

    Q1:A-A 节之间的区别是 RGY0020C 和 RGY002F 之间唯一的区别吗?

    是的、这是唯一的区别。

    Jian Ren 说:
    Q2:是否可以单独订购 RGY0020C 和 RGY002F?

    RGY0020C 是原始封装版本、只需沿封装边缘在每个引脚上都有一个平方腔来帮助保持焊料。  

    RGY0020F 是较新的封装版本、每个引脚都有各自的凹痕、有助于保持焊接。  

    两个软件包仍然存在、但无法为一个或另一个版本下订单。

    [quote userid="124389" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336635/tcan4550-q1-difference-rgy0020c-and-rgy002f Q3:我认为封装热阻是一样的、但它是正确的吗?

    唯一的区别在于引脚中的焊腔形状。  包括封装热阻在内的所有其他器件参数都相同。

    此致、

    乔纳森