This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDA2P5和 VDD1P1的加电时序限制

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339606/dp83869hm-power-up-timing-constraint-for-vdda2p5-and-vdd1p1

器件型号:DP83869HM

您好的专家

数据表提示、VDDA2P5和 VDD1P1电源应"一起"出现。 2P5和1P1电源轨是否存在应在(100µs / 1ms/10ms)范围内出现的容差?

感谢您的帮助!

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim!

    感谢您提出问题、我看到数据表中没有清楚地讨论这一点。 VDDA2P5和 VDD1P1应在100ms (T1)内相互启动。

    此致、

    阿尔瓦罗