Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 当 CPU 启动时,偶尔无法连接 USB 集线器(TUSB8041)。
重新启动 TUSB8041、有时它运行良好、有时 USB 2.0会断开。
当 USB 2.0断开连接时、CPU UART0的打印效果如下:
与上面的情况相比、当连接 USB 2.0时、CPU UART0的打印效果如下:
SCH 低于:μ H