请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 主题中讨论的其他器件:DP83869
大家好、我们在设计中将使用此 RGMII 转 PHY 收发器。 如果连接了 DP83867的 PHY 网络交换机在我们为 DP83867通电之前已通电、这是可以接受的吗? 我们所关注的问题是存在电源定序不当或通过这些引脚进行反馈的风险。 更多详细信息、请参阅下图。

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.