This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:与935配对时、反向通道速度在 CSI-2异步模式下工作

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342086/ds90ub960-q1-back-channel-speed-when-paired-with-935-works-at-csi-2-async-mode

器件型号:DS90UB960-Q1

大家好、

与935配对时、在 CSI-2非同步模式下运行时、反向通道速度是多少? 它必须是10Mbps? 可以达到50Mbps 吗?

谢谢!

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    是的、应为10Mbps