This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1EVM:正常

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345862/ds90ub971-q1evm-ok

器件型号:DS90UB971-Q1EVM

我们的一个项目成员尝试获取细节,因为我们正在尝试测试一个亚特兰蒂斯 ECU。  

在这个问题上、请提供支持。 我来自班加罗尔、如果我能亲自与 TI 成员交谈会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tapasendra 您好

    这些器件受 NDA 限制。 如果您与我们签订了有效的 NDA、请通过电子邮件发送至 h-Jaradat (at) TI.com 与我们分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与谁签订了 NDA? 如果是斯特兰蒂斯公司、请注明公司名称、这样我就可以选择不同的途径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    签订保密协议后、共享有关这些器件的机密详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!