This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:通过局域网唤醒来接收广播数据包

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346165/dp83867ir-wake-on-lan-for-broadcast-packets

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

团队、您好!

关于评估板的初步评估、我想使用 LAN PHY DP83867进行局域网唤醒。 它适用于单播数据包、遗憾的是、不适用于数据表中所述的广播数据包。 从生成 WoL 数据包的主机端、无法控制是否发送单播数据包或广播数据包。 此决定是由内核(Linux/Windows)根据其 ARP 表做出的。 如果在此知道 MAC 地址、则发送单播数据包、否则发送广播数据包。 当设置为广播数据包时、DP83867会响应其接收到的任何广播数据包并立即生成 WoL 中断。  

AppNote SNLA261A 似乎证实了这种行为:

是否有可用的权变措施?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    遗憾的是、这里没有 PHY 端的权变措施。 除非主机端可以采取措施强制单播数据包、否则我建议使用 DP83869、因为它可以支持广播数据包。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    谢谢你的建议! 您是否能够为0136h、 0137h、0138h、  0139h、 013Ah、  请注意、013Bh。

    应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/snla261中介绍了这些寄存器。

    如何将 DP83869配置为具有模式匹配的局域网唤醒?

    对于 DP83867、我们看到 图形匹配数据寄存器1 (RXFPMD1)以设置寄存器地址。 如何使用 DP83869执行此操作?

    谢谢、此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这些寄存器描述将很快在下一个数据表修订版本中添加。

    对于 DP83869 WOL 模式匹配、请参阅 WOL 应用手册中的表2-11。 DP83867和 DP83869 WOL 寄存器等效。

    谢谢!

    埃文