This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:替代 ADP5585

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350226/tca8418-alternative-adp5585

器件型号:TCA8418

您好  

请建议 ADP5585的替代方案

1.车辆规例

2.工作温度+105或以上3. 8通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TCA8418E 是正确的交叉、但是我们不能满足要求2。 我们不提供工作温度>105°C 的键盘扫描器/解码器。 我们目前提供的所有键盘扫描器的额定温度仅为85°C。  

    如果您可以使用我们的任何 tcal IO 扩展器 TCAL953x、TCAL64xx、这些器件的额定温度均为125°C。  

    此致、

    泰勒