This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340758/sn65dsi86-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

你好。

我们正在努力使 DSI 接口正常工作。 将电桥连接到显示器@ 640x480/60Hz 时、我们会看到一幅打开和关闭的画面。

DSI 仅使用通道 A、四个数据通道。

我们已检查 DSI 接口时序、它指示设置时间和保持时间均具有良好裕度。 但在检查中断寄存器时、我们看到了一组与 DSI 接口相关的错误。 至少这是我们的阅读方式。

DSI 时钟在600MHz 运行-在我看来、这个速度相当快。

您能详细说明以下中断以及如何减轻吗?

每次屏幕变为黑屏/清除时、这两个中断都会置为有效。

CHA_EOT_SYNC_ERR

CHA_SOT_SYNC_ERR

这些中断在不同的时间生效、但仅当屏幕变为黑屏/清除时

DP_SYNC_LOCK_ERR 丢失

DPTL_Unexpected_PIXEL_DATA ERR

DPTL_Unexpected_HSYNC_ERR

DPTL_Unexpected_VSYNC_ERR

我们只在中断使能时看到这个。 但在清除后从不返回。

PLL_解锁

我想这与问题无关:

发送_INT

LT_PASS。

期待您的

此致

H·B·尼尔森

普雷瓦什公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    您是否能够正确显示色条?

    请尝试使用此作为基准测试。 如果您可以使色条正常工作、那么您就知道输入端信号/配置存在问题。 如果色条未正确显示、您需要确保使用面板规格正确配置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishesh。

    颜色测试条显示正确。

    B·亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯好的。 因此、如果色条正常工作、则问题要么与 DSI 输入的信号完整性有关、要么与器件本身的设置有关。 您是否已使用寄存器计算器电子表格来配置寄存器?

    e2e.ti.com/.../2275.SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未获悉计算器电子表格。 我们将对其进行研究。

    我们检查了 LP 和 HS 模式下的信号、它们都看起来都正常。 只有 DSI lane0看起来不同、但我们对它进行了重新表述、认为它与这一特定通道的双向特性有关。

    我们为应用处理器构建了新的软件、这改变了处理器设置中的一些内容。 现在、对于640x480 @ 60Hz、MIPI-DSI 时钟已经从600MHz 下降到了~75.9MHz -听起来更加合理。 使画面稳定。

    到目前为止、结论是这一切都是由应用处理器的设置引起的。

    如果您同意、请暂停解答此问题、因为我们可能需要更多有关此问题的帮助。

    BR Henrik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、随时为我提供您需要的任何问题/支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的配合。 设置错误的微处理器可能导致源问题。

    谢谢

    /亨里克