This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DisplayPort 保护

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351036/faq-displayport-protection

返回至界面主页

DisplayPort 保护

重点内容:

  • 数据速度高达20Gbps
  • 8条数据线路、共20个引脚
  • 3.3V、500mA 输入
  • 数据线路上需要低电容

器件

VRWM

电容

(文献编号:pF)

ESD (kV)

IEC61000-4-2

联系方式

通道数量

极性

ESD224

±3.6

0.5

12

4

双向

TPD4E02B04-(Q1)

±3.6

0.25

12

4

双向

ESD204

±3.6

0.55

30

4

双向

ESD122

±3.6

0.2

17

2

双向

ESD341

±3.6

0.6

30

1

双向

TPD1E01B04-(Q1)

±3.6

1

30

1

双向

<相关文档>

高速信号的电容要求

<相关主题帖>

DisplayPort 1.1保护

DisplayPort 1.4保护

ES122能否保护 DisplayPort 1.4?

TPD8S009或 TPD4E05U06对 DisplayPortTM

DisplayPort 建议使用的器件

2.1 Gbit/s MIPI DisplayPort 保护

DisplayPort 保护应放在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!