This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:有关 TUSB9261 PIN 4 GRST#的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359536/tusb9261-question-about-tusb9261-pin-4-grst

器件型号:TUSB9261

TUSB9261引脚4 GRST 的上电延迟解决方案#:

1.固件可以省略此引脚检测吗?
2.如果不能忽略这个引脚,我们应该如何设计这个延迟电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    Unknown 说:
    1. 是否可以在固件中省略此引脚检测?

    需要使用 GRSTz 以正确确保器件满足上电时序要求、该要求至少为2ms 或直到 Vdd 处于可接受的电平。

    Unknown 说:
    2. 如果不能忽略此引脚,我们应该如何设计延迟电路?

    如果此引脚由外部控制、例如由 MCU 或电源稳压器控制、则可以控制为在复位后在线之前在一定时间内有效。 如果不是这样的话、可使用将引脚置为有效所需的正确电容值来创建一个无源 RC 电路、直到器件被加电至建议的范围内。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这真的对我有帮助。