This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141RLJT 原理图检查清单和参考设计

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361254/sn65dp141-sn65dp141rljt-schematic-checklist-and-reference-design

器件型号:SN65DP141

您好!

我目前正在设计显示端口的原理图、为此我选择了 SN65DP141RLJT。 是否可以获取评估板的参考设计原理图和电路板文件? 我可以在数据表中看到一些应用电路、但在转到论坛链接时、我对交流耦合电容器有点困惑。 而数据表建议添加交流耦合电容器、而论坛建议添加交流耦合电容器将不符合 DP 规格、并建议使用0 Ω 电阻器替换电容器。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913280/sn65dp141-no-output-signal

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855925/sn65dp141-strange-operation

有人能指导我吗?

此致

纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    DP141 EVM 在设计上具备输入连接器和输出连接器。 将 EVM 连接到 DP 源端时、源端应已在其 TX 上组装交流耦合电容器、因此 DP141 EVM 的接收器输入端不需要电容器。 唯一需要电容器的是 EVM 输出。

    请您接受我的友情请求、以便我将 EVM 板级配置文件发送给您吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的澄清。

    此致

    纳伦德拉·辛格