This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:SDD21测试程序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364518/tusb1002a-sdd21-test-procedure

器件型号:TUSB1002A

大家好、

在数据表中、我们可以找到如下所示的 SDD21曲线。  

您能评论一下下面的测试流程吗?

SDD21

测试目的:
需要测试的样本数:
测试工具:
相关测试标准或标准:
详细测试步骤:
判断标准(是否通过判断):
预防措施:

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    您能解释一下您正在测试什么吗?

    您是否在问我们是如何在您所示的数据表中针对曲线收集数据的?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    从您的信息中、我看到您想知道我们是如何收集您所展示的典型特征图的数据的。

    1.样本数:使用一个器件获取数据

    2.测试工具:需要一个 VNA 分析仪,一个具有相同长度 和损耗的校准迹线长度(无1002A )和测试迹线长度(具有1002A )的电路板。

    3.测试标准/标准:确保在测试中使用具有典型特性的1002A 设备(没有异常值或有缺陷的设备)

    4.测试步骤:

    -将 VNA 连接到校准迹线和带有1002A 的迹线。

    -设置所需的 EQ 设置,以便在1002A 上测试

    - 在所需频率范围内测量校准迹线和1002A 迹线的损耗

    -从1002A 迹线损失中减去校准迹线损失。 差值是在测试的 EQ 设置和频率下应用的实际 dB 增益。

    5.判断标准:由于这是测试设备的行为,没有硬通过/失败。  如果器件正常、您应该 会看到与数据表中的曲线相似的响应。

    6.注意事项:确保校准迹线和测试迹线具有相同的损耗。 如果没有、这可能会影响测试数据。

    此致!

    谢恩