This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:PCB 位置建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366459/lmh0397-pcb-location-suggestion

器件型号:LMH0397

工具与软件:

您好!

我们正在计划将 LMH0397集成到我们的电视系统中。 但是、我们面临一个问题、即主板和连接器板相距太远。 我们需要确定是将 LMH0397放置在更靠近 IC 的位置、还是更靠近 BNC 连接器的位置。 我们的 SDI PCB 布线长度超过45cm、输入 HDSDI 电缆长度大约为10m。

  • 在 PCB 中设计单端75欧姆迹线被证明非常具有挑战性。 是否应该使用75欧姆迹线将 SDI 信号传输到 FPGA?
  • 或者、如果我们将 LMH0397放置在靠近 BNC 连接器的位置、在给定45cm 布线长度的情况下、以100欧姆差分信号向 FPGA 传输 SDI 信号是否可行?

LMH0397数据表建议将其放置在靠近 BNC 连接器的位置。 但是、我们系统的 FPGA 侧过长。 对于我们的系统设计、您有哪些建议?

您是否建议我们考虑替代拓扑?

感谢您的帮助。

此致、
V.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 T、

    我们应将 LMH0397放置在靠近 BNC 连接器的位置。 这样做是为了确保满足回波损耗和交流参数、例如上升/下降时间。 然后使用100欧姆端的 LMH0397 IBIS-AMI 模型和接收器件-例如 FPGA -我们可以确定100欧姆端的信号完整性。 请在 TI 注册。 com、向我发送朋友请求以及您的电子邮件地址、以便我们为您提供对 LMH0397 IBIS-AMI 模型的访问权限。 或者、在 TI 注册之后。 com 中获得、您可以访问下面的链接来请求此模型:

    https://www.ti.com/drr/opn/LMH0397-DESIGN

    此致、Nasser