This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:分频器设置

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367856/ds250df230-the-divider-setting

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

DS250DF230是否可以将分频器设置为8和16? 我知道它是通过地址0x18设置的。

数据表的第一页显示"任何支持的子速率(÷2和÷4)"、因此我想知道我是否可以使用8和16。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、除数也可以设置为8分频或16分频。 如果需要的话、我还复制了我的同事提请澄清的内容。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    请注意、重定时模式下支持的数据速率对应于 div 2/4。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser、Drew-san:

    感谢您的支持。

    为什么数据速率限制为除以1、2和4、而分频器支持1、2、4、8和16。

    分频器是否可以正常工作8和16、但在8分频或16分频的情况下、CDR 不能正常工作?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我不确定背后的原因。  我可以在工作台上查看以确认除以8/16的情况的功能、但 支持的 CDR 锁定速率限制在 div 1/2/4/可能还有其他原因。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的反馈。 我的好奇心提出这个问题。 因此、我认为不需要基准测试。  我将保持分频器1/1、1/2或1/4。

    此致、

    西井市