主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、
工具与软件:
大家好!
我想通过停止自动协商(强制连接)来连接同一网络上的两个以上的 DP83TD510E。 我将介绍防撞功能。
当我尝试写入0x1834的位14时、它看起来是只读的。 我将寄存器中的其余位保留在我读取的电平上。
有人知道为什么我无法写入该位吗?
此致
伊维洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我想通过停止自动协商(强制连接)来连接同一网络上的两个以上的 DP83TD510E。 我将介绍防撞功能。
当我尝试写入0x1834的位14时、它看起来是只读的。 我将寄存器中的其余位保留在我读取的电平上。
有人知道为什么我无法写入该位吗?
此致
伊维洛
尊敬的 David:
我正在使用开发板 DP83TD510E-EVM 和 USB-2-MDIO 工具、其中选择了"扩展寄存器"选项为"是"。
PHY ID 为零、我成功读取了扩展寄存器、例如、我能够写入0x8EE。 但我无法写入0x1834位14、0x18F6 -位10和位12、0x18F8 -位13-15。
该工具可能有一些错误吗?
我执行了如下测试。 已将"扩展寄存器"选择为"否"
0x1F -> 0xD
0x1834 -> 0xF
0x401F -> 0xD
0 -> 0xE
1 -> 0xD
0x1834 -> 0xE
0x4001 -> 0xD
并读取返回0x4002而不是2的寄存器0xE -无法将位14写入0。
如果我现在选择"Extended Register"更改为"Yes"并读取0x1834、则返回0x251 -似乎 USB-2-MDIO 工具没有正确读取。 最低有效半字节为1、为保留值。
此致
伊维洛
您好、Ivailo:
USB-2-MDIO 工具可能在读取/写入 MMD1时存在问题。 请将"Extended Register"选项设置为"No"并加载附加的 scripts.e2e.ti.com/.../1834_5F00_Read.txte2e.ti.com/.../1834_5F00_Write.txt
另请参阅 常见问题解答。
请告诉我您现在是否能够正确访问。
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
感谢您的帮助! 我认为您无意中在寄存器0xE 中写入了0834而不是1834、或者我丢失了一些内容(第36页、 www.ti.com/.../dp83td510e)
您写入寄存器0xD 的值为"1"、读写值也是如此。 例如、两个脚本看起来一样、唯一的区别是在末尾写入或读取了0xE。 我是否遗漏了某些内容或它是一个错误?
结果如下:
1834_Read.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0001
寄存器000E 是:0834
寄存器000d 为:4001
寄存器000E 是:4002
文件结尾。
1834_Write.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0001
寄存器000E 是:0834
寄存器000d 为:4001
寄存器000E 是:0002
文件结尾。
1834_Read.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0001
寄存器000E 是:0834
寄存器000d 为:4001
寄存器000E 是:0002
文件结尾。
我认为这是寄存器0x834的值。
以下是我认为它们应该是什么样的脚本(在0xD 中写入0表示"写入访问"-第28页、在0xE 中写入1834):
1834_read_.txt:
开始
000d 0001
000e 1834
000d 4001
000e
结束
1834_Write_.txt
开始
000d 0000
000e 1834
000d 4000
000e 0002
结束
修改脚本后的运行结果
1834_Read_.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0001
寄存器000E 是:1834
寄存器000d 为:4001
寄存器000E 是:4002
文件结尾。
1834_Write_.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0000
寄存器000E 是:1834
寄存器000d 为:4000
寄存器000E 是:0002
文件结尾。
1834_Read_.txt 文件已打开...
寄存器000d 为:0001
寄存器000E 是:1834
寄存器000d 为:4001
寄存器000E 是:4002
文件结尾。
你有什么想法吗?
非常感谢您的观看!
此致!
伊维洛