This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:未使用的通道悬空

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370080/tmuxhs4412-unused-channels-floating

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

您好  

端口 B 的某些通道未使用。  这些引脚是必须上拉还是下拉?如果未使用,它们是否可以保持悬空? 是否需要接地?

此致、
维奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    建议使用交流耦合电容器加49.9 Ω 电阻器连接到 GND。 这样做是为了减少通过器件的噪声传播。 也可以使用50条进入这些交流耦合电容器的 PHM 布线。 我复制了我的同事 Brian、因为他在这方面也有更丰富的经验。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    请分享有关交流电容值的详细信息。 如果您能分享该示例原理图、将会有所帮助。

    此致、
    维奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

      通常使用100nF 交流电容器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将每个未使用的通道的 P 和 N 端口短接并连接到交流电容器、电阻器? 请确认下面所连接的多路复用器(TMUXHS4412)的电路连接。

    此致、
    维奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

      对于未使用的通道、请连接到100nF、并将50 Ω 连接到 GND。

    此致

    布赖恩