Other Parts Discussed in Thread: ALP
Thread 中讨论的其他器件:ALP
工具与软件:
嗨、团队:
我使用 DS90UB954创建了定制电路板。
我要测量眼图以检查通信质量、但眼图不稳定、可能是因为反向通道信号混合了。
我正在使用 ALP 中包含的脚本、
import time # 953 config runTime = 3 Alias953 = 0x18 DES954 = 0x60 # Reset 954 board.WriteI2C(DES954, 0xb0, 0x14) time.sleep(1.0) # CSI enable , continuous clock, 4 lanes board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x00) time.sleep(0.1) # Set CSI_TX_SPEED to select 800Mbps board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x80) time.sleep(0.1) # Port Control board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x03) time.sleep(0.1) # Port Selection board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x28) time.sleep(0.1) # set alias board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x04) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x28) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x02) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x20) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb0, 0x04) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x0f) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x01) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb1, 0x10) time.sleep(0.1) board.WriteI2C(DES954, 0xb2, 0x02) time.sleep(0.1)
该信号是来自摄像头的 CSI 信号、由串行器/解串器转换并发送到 DESIC。
我还在开发板(EVM)之间使用相同的脚本并从串行器/解串器发送测试图形、这样测量就成功完成了。
是否有我错过的设置?
在定制板上、有几个器件通过 I2C 连接、那么我是否需要断开该通信?
此致、
安藤聪