This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380159/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具与软件:

你(们)好

我无法安装 DS320PR1601分析器、因为它会弹出消息" Please install SigCon Architect EVM GUI v3 3.2.0.1"。

请提供链接以下载相同内容。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    当然、请访问 www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

    并单击此处下载:

    然后、您可以阅读的安装说明  

    SIGCONARCHITECT3-WRTE  带 RTE 的德州仪器(TI) SigCon Architect EVM GUI v3设置

    然后您可以安装1601配置文件。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供访问权限。

    但是、该链接的"支持的产品和硬件"下并未列出 DS320PR1601。

    当我尝试安装 DS320PR1601.exe 时、将显示 TI SigCon Architect v3 DS320PR1601更新程序弹出消息。  

    我认为需要 SigCon Architect v3 3.2.0.1或更高版本。

    通过提供的链接可获得的当前版本为 v3 3.0

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:  

    没问题。 请查看下面的 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_SigConGUI_5F00_DS320PR1601_2D00_Updated-_2800_1_2900_.zip

    这将包括  SigCon Architect v3.2安装程序和 DS320PR1601 GUI 配置文件安装程序

    此致!

    Nick