主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将 DP83869用作非托管介质转换器模式(1000Base-T 到1000Base-X)。
我们无法同时检测铜缆和光纤端的链路。 我们已经检查了"故障排除指南"中介绍的可能方法。 请在这方面向我们建议。
原理图在以下主题中共享:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368009/dp83869hm-schematics-review/5231785#5231785
唯一的变化是、我们 针对该卡使用了_7499110124分立式磁性元件
电源序列: 
紫色:1.1V
黄色:1.8V
蓝色:2.5V
复位是在1.8V 稳定后的200ms 测量的。